This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:准备好任何滚动代码以确保此标签是假的或非假的

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A, TRF7964A, TRF7970A, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/587480/trf7963a-have-any-rolling-code-to-ensure-this-tag-is-fake-or-not

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件: TRF7964ATRF7970AMSP430G2553

尊敬的香榭丽舍

在经典标签的某个扇区上是否有滚动代码?

客户希望使用滚动代码来确保它不是虚假标签。

或者、您对此有更好的建议吗?

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    "滚动代码"到底是什么意思? 他们是否希望反复读取同一个扇区?

    同样、按经典、这意味着 Mifare Classic 还是其他一些标签?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph:

    是的、我们希望在"Mifare Classic (Mifare 经典)"标签上反复读取一个扇区。
    你有什么建议吗?
    非常感谢。

    此致、
    Janet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将使用哪款 MCU?
    我们在 M3/M4和 MSP430上提供了相关示例
    www.ti.com/.../dk-em2-7960-70r (M3/M4)
    www.ti.com/.../trf796x_trf7970x_mifare_12_2013 ( MSP430)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    使用 TI 示例(Josh 提供了两个适用于 TRF7963A 的示例)将为他们提供可读取扇区的固件。 然后、他们只需编辑应用程序即可根据应用程序的需要进行"滚动"读取。

    此外、如果他们愿意使用我们的新器件之一 TRF7964A 或 TRF7970A、他们可以使用添加的特殊直接模式功能、这使得 Mifare Classic 应用更容易。 我们还提供了完整的应用手册、以补充这些器件的固件、但我们无法为旧项目提供任何文档。

    固件应用手册: www.ti.com/lit/pdf/sloa214

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Josh 和 Ralph:

    感谢您的建议、他们使用 TRF7963A + MSP430G2553。
    首先、我们将查看 TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013以对其进行测试。 然后、建议他们 TRF7970A 具有特殊的直接模式。

    如果您有更多建议或提醒、请随时告知我。
    非常感谢。

    此致、
    Janet