This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650中的辅助 MAC 层

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TIMAC, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/586648/cc2650-propiretary-mac-layer-in-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其它部件:、 TIMAC

您好!

我想为器件 CC2650实现协议802.15.4的专有 MAC 层、但为此、我需要无线电的补丁。

我可以在哪里访问此功能?

同样、如果我实施专有 MAC 堆栈而不是 TIMAC 堆栈、那么我是否会使模块 CC2650MODA 的认证无效?

此致、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、

    这些补丁是 TIMAC 软件安装的一部分、可在以下位置找到:
    安装位置\simplelink\TIMAC_1_05_02_43299\Components\Mac\LOW_LEVEL\cc26xx\cm0_Patch

    如果 PHY 设置未修改、您可能能够使用该模块的认证。 但是、请咨询您当地的监管测试机构、以获得有关您的应用中模块认证有效性的建议。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SVS:

    谢谢你。 非常有用。

    此致、

    何塞