This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500串行链路延迟

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/586268/cc2500-cc2500-serial-link-delay

器件型号:CC2500

早上好、

为了实现连续串行通信、我实现了两个 CC2500之间的通信、一个设置为发送器、另一个设置为接收器。

这两个芯片都配置为2-FSK 调制、10kBaud、数据包处理硬件被禁用。  

我需要每2ms (512Hz)发送2个有效载荷字节。 txBuffer I 配置由7个字节组成:1个前导码字节、4个同步字节和2个有效载荷字节。

使用 SmartRF Studio 中的配置寄存器、我能够在接收器上接收正确的缓冲器、这意味着我可以正确地找到4个同步字节和2个有效载荷字节。

但是、RX 操作(搜索同步字节和有效载荷 RX)需要大约300ms。

我在配置射频寄存器时可能会出错吗? 如果我选择启用 数据包处理硬件、是否可以缩短此时间?

这是我执行的寄存器配置。

非常感谢。

此致、

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matteo、

    有些事情不适合、当我计算数据包长度时、传输数据包需要8ms、而不是2ms。

    /TA