This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:TRF7970A NFC 读取器天线多路复用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/631254/dlp-7970abp-trf7970a-nfc-reader-antenna-multiplexing

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:TRF7970ATRF7960A

您好!

我想将多个天线多路复用到一个 TRF7970A IC。 我已经浏览 过 http://www.ti.com/lit/an/sloa231/sloa231.pdf。 从何处获取天线板(匹配电路+天线) 和多路复用器板(PE42359)的原理图?

此致、

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼诺伊-
    有关此主题的第一个应用手册是通过 TRF7960A 完成的、TRF7960A 与 TRF7970A 引脚兼容、可在以下位置找到: www.ti.com/.../sloa167.pdf

    附录中提供了原理图-这些原理图是在 Eagle 中完成的、如果您需要来源、请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    看起来 、TRF7960a 文档和 DLP-7970ABP 原理图之间的匹配/调优电路几乎没有差异。 (连接 TX_OUT、RX_IN1、RX_IN2引脚的电路)。

    我在 www.ti.com/lit/pdf/tidr502上找到了 DLP 7970ABP 原理图。

    天线板(匹配电路和天线)在这两个示例中是否相同? 天线尺寸与 DLP-7970ABP 相同?

    如果我可以获取源文件、这将是一个很好的参考。

    谢谢你。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    两个原理图之间的天线尺寸不同、因此匹配电路将有所不同。

    作为一个好的参考、您应该将我们的天线调优指南用于您自己的硬件: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

    在天线匹配方面、比较各种电路板的调优电路值没有什么价值、重要的是了解如何选择这些值、这正是 SLOA241的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    借助基于 TRf7970a 的 eZ430-TRF7970a 的参考设计、我制作了天线和匹配电路的 PCB 布局。 (www.ti.com/.../TIDM-NFC-EZ430-MODULE)。

    这是我的原理图和布局。

    e2e.ti.com/.../Schematic-and-layout.pdf

    我想知道、在制造天线之前、我如何计算天线的同政治电感。 我可以在布局中添加什么内容吗?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!

    对于天线电感、除非您在 Win10机器上、否则您可以使用 SLOA241应用手册中包含的 L Calculate 工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    当线圈同时存在于 PCB 的顶层和底层时、线圈的电感是否会变化? 我是否应该在 L_calculate 工具中将匝数加倍?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!

    是的、在这种情况下、您会使匝数加倍。