This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TI NFC 工具-在 MSP-EXP432P401R 上无响应

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, DLP-7970ABP, TRF7970A, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/634024/trf7970a-ti-nfc-tool---no-response-on-msp-exp432p401r

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHDLP-7970ABPMSPWARE

已在上述参考电路板上安装 NFC "标准"固件-通过 CCS 和使用 UniFlash

CCS 烧录固件 AOK、然后报告以下消息。 这是否是一个违规问题? 已暂停/重新启动执行等 TRF7970ABP 不会在出示标签时使任何 RFID 协议 LED 闪烁。

当器件处于低功耗模式时、调试器无法检测到 MSP432P401R 上的断点。

在调试期间单击暂停按钮以检查器件是否保持在断点处。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 LouEEE!

    在 MSP432 LaunchPad 上、我以前没有看到过这条消息。 我目前不在办公室、因此我在本周晚些时候才能详细了解这一点。

    当我查看它时、我想知道以下信息:
    1) 1)使用的 CCS 版本
    2) 2)使用 CCS 编译器
    3) 3)使用的操作系统
    4) 4) DLP-7970ABP 版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 LouEEE!

    我已经回来了、可以进一步研究、但我无法重新创建、因此请提供我在上面要求的信息、以便我可以尝试并尽可能复制您的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph! 感谢您的再次光临。

    这里是有关环境的一些详细信息。 我尝试构建两个几乎相同的'demo'板示例。 目标是在  TI NFC 工具版本1.8下运行固件 P401R_TRF7970A_All_NFC_modes

    这是在 VMware 内运行的 Windows 7 (旗舰版、64位)上进行的。  CCS v7.3.0.00019。  编译器为 TI 16.9.4 LTS。

    我有两个 MSP-EXP432P401R 板
    -都是修订版2.1。
    -两者都报告连接到 Windows 时使用 CMSIS-DAP 嵌入 XDS110 (02.03.00.09)。
    -两者都连接了 DLP-TRF7970ABP 板。 差异? 卡#1的电压为 v4.5、卡#2的电压为 v4.7。

    简而言之、这在电路板'#1'上运行良好、甚至不能在电路板'#2'上连接

    在编译固件时、CCS 会完美地编译并加载到板上、但会报告:

    Cortex_M4_0:警告:当器件处于低功耗模式时,调试器无法检测到 MSP432P401R 达到断点。
    在调试期间单击暂停按钮以检查器件是否保持在断点处。 

    在这两种情况下、我在初始断点处按'Continue'、然后继续执行(?)

    1号电路板在连接或未连接到 TI NFC 工具应用程序的情况下读取 RFID 标签*-是否符合预期?

    电路板#2既不会隔离读取标签、也不会连接到 TI NFC 工具。

    我曾从 CCS 中看到过以下消息:

    连接到目标时出错:
    
    (错误-260 @ 0x0)
    
    尝试连接到 XDS110失败。
    原因可能是以下原因之一或多
    
    个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用
    
    安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 readme.txt 文件
    以了解相关说明。
    
    (仿真包7.0.48.0) 

    这会导致我尝试使用 xdsdfu 手动更新固件的路径。 我原本以为我把板留在了"程序"状态、但现在不认为这是可能的-是吗? -在固件多次"重复"之后。 xdsdfu 在"运行时"模式下报告电路板。

    我很高兴相信我已经将电路板发送到了一个很时髦的地方、但我不知道如何补救。 还尝试使用 UniFlash 直接加载固件、在少数情况下指定"出厂复位"。 结果相同。 没有 Joy。

    自我最初发布有关此主题的帖子以来、发生了哪些变化:只有几件事-我已对 Win 7应用了几个最新更新。 就在今天下午、我应该首先补充一点、Windows 在连接已编程的 MSP-EXP432P401R 板时报告"正在安装设备驱动程序"。 这安装了某种类型的德州仪器 USB 驱动程序。 同样、唯一值得注意的是、我从未看到过这样的安装-大概是已经安装的驱动程序的更新? -由操作系统本身推动。

    目标是将简单演示留给其中一个测试站点、以演示 TRF7970的可能功能...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LouEEE!

    最初我遇到的快速问题:

    [引用 USER="LoulEEEE!"]两个示例都附带了 DLP-TRF7970ABP 板。 差异? 卡#1的电压为 v4.5、卡#2的电压为 v4.7。

    [/报价]

    您说的是 DLP-7970ABP、上面说它是 v4.7吗? 我不知道该 BoosterPack 的修订版本4.7。 不过、我知道我们有 v4.3和 v4.5、它们之间存在差异。 您是否有用于"卡#2 "的 v4.3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确;是的-对你的'4.7'问题。 实际上  、我们的武库中有三个 DLP-7970ABP。 两个是 v4.7、第三个标记为"2015Copyrightv4.5"。 这些标记位于天线轮廓内。 我没有 v4.3。

    如果它有帮助-或者可能使事情变得更加混乱? -所有三个标记均在“Faraday 笼”的下方。 屏蔽:DLP-RFID2 v4.2 2014 (大概是 DLP 在设计中的一部分)。

    我们是否发现了什么?

    您会讨厌的是、经过几天的飞行后、我的下一步将是在两个 MSP-EXP430F5529LP 上执行同样的测试。

    Tks 寻求帮助。 我始终致力于将其构建到我们的设计中。

    Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LouEEE

    . 哇…

    嗯、我需要联系我们的 BoosterPack 制造商。 我不知道存在 v4.7。 我需要了解从 v4.5更改为 v4.7的内容、以便进一步评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph、这方面的详细信息稍多;我们复制了所有测试、为您提供具体细节。

    DLP-7970ABP v4.7本身似乎不是问题所在。 从'Board #1'*上已知有效的 NFC_All_modes 固件安装开始,我可以确认 DLP-7970ABP 的两个版本都可以正常工作。 即 v4.5和 v4.7。

    问题似乎集中在电路板2上。 在继续实验之前、我尝试直接使用 UniFlash 重新安装固件。 我已经使用和不使用 Factory Reset 选项完成了这一操作。 有时、我收到一条无法验证的错误消息、该消息引用一个存储器地址。 最终、固件安装和验证没有错误。 这使我通常不相信这一个电路板。

    我是否有可能有损坏/缺陷的 MSP-EXP432P401R?  *再说一次,本讨论中的两个板都是 MSP-EXP432P401Rs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LouEe!

    这是可能的、是的。 我会尝试闪存一些简单的东西、例如 MSPware Blinky 示例。 如果这不起作用、您应该在 MSP 论坛上停下来看看它们是否可以帮助您恢复电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    FWiw、我把它移到了 MSP 区域-我确信这是损坏的电路板。 除其他外、在施加 USB 电源后、它会在短时间内大幅升温。 我进行了一些不必要的关键测试;在功率级别上、这可能是更基本的测试。

    其中的几个红色错误之一是电路板成功执行了一些固件示例、有时是这样;EG Blinky 起了作用。 这让我想起了芯片内存的一部分出现了错误、或者类似的东西。 也就是说,只有更小的(?) 构建似乎有效。