This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:Windows 将 LanchXL-cc1350-4识别为 USB 设备

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/635404/launchxl-cc1350-4-windows-recognition-of-lanchxl-cc1350-4-as-a-usb-device

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4

您好!

我 大约一周前购买了 LanchXL-cc1350-4。 今天、在安装 最新版本的 CCS 和 simplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08后、我无法连接到我的器件-每次插入时、Windows 都告诉我"您连接到此计算机的最后一个 USB 器件出现故障"。

当我查看设备管理器时,我看到此消息-"

Windows 已停止此设备,因为它报告了问题。 (代码43).A 对 USB 设备描述符的请求失败。

我的环境是32位 Windows 10。 我想我 应该为电路板安装一个降额器、但可以找到任何降额器。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不知道32位 Windows 10和驱动程序是否与问题有关、但设备管理器中提供的消息表明、当尝试确定设备类型和要使用的驱动程序类型时、已经发生了问题。 可能是硬件问题、尽管电路板应在生产过程中经过测试。 已在网络上搜索并找到以下链接、其中包含有关同一问题(或症状)的一些信息: www.drivereasy.com/.../

    这可能会有所帮助。

    此致、
    Øyvind μ A