This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:CC2510、使用时不使用外部振荡器。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/635400/cc2510-cc2510-using-without-external-oscillator

器件型号:CC2510

您好!

是否可以在不使用外部晶体振荡器的情况下使用 CC2510?

如果是、则需要哪些硬件和软件设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 CC2510数据表中的"2.7低功耗"部分、其中规定"无线电激活时必须使用高速晶体振荡器"。 还提供了有关低速32.768kHz xosc 的详细信息。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用内部 RC OSCILLATORS...can 代替外部振荡器有何用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当不执行射频/无线电操作时、MCU 使用内部高速 RCOSC。 同样、当不需要更高的睡眠时钟精度时、也会使用低速 RCOSC。 如果您打算使用器件的无线功能、则必须使用符合数据表要求的外部24MHz 晶体。

    祝你一切顺利