This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:NFC-DATALOGGER-EVM 至 USB 读取器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: NFC-DATALOGGER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/632110/rf430cl331h-nfc-datalogger-evm-to-usb-reader

器件型号:RF430CL331H
主题中讨论的其他器件:NFC-DATALOGGER-EVM

几个月前、我尝试使用 ACR122 USB 读取器获取 NFC-DATALOGGER-EVM 数据记录器评估板、以便与我的计算机通信。 最后我放弃了、因为显然存在一些不兼容的问题。 我现在有了 uTrust 3700F 读取器、这个论坛上的其他用户已经成功使用了该读取器。 当 NFC-DATALOGGER-EVM 被接至启用 NFC 的手机时、会显示一个包含时间、日期、命令等的头文件-尽管我仍然无法让手机将命令发送回记录器。 我想知道的是、手机是如何触发记录器的此响应的? 正在发送哪些命令? 我无法使用 TI 评估板读取器、因为我需要一个成品读取器才能与支持 NFC 的器件一起使用。  

此致、

布拉德利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉德利-  

    在这种情况下、支持 NFC 的设备(手机或桌面阅读器)正在激活、选择和读取 NFC 4B 类标签平台-这通常涉及以下命令(每个命令都有响应-未显示、因此不会使您感到困惑):  

    REQB/WupB =>激活标签  

    attrib =>选择标签

    NDEF 应用选择=>选择 NDEF 应用

    功能容器选择=>选择存储此相关数据的存储器部分

    读取 Binary =>读取功能容器数据

    NDEF 选择=>选择存储器中保存数据记录器信息的 NDEF 部分

    读取 Binary =>以 读取 NDEF 消息的长度

    读取二进制(与从上面读取的 NLEN 字节的偏移量)=>获取有效载荷(在这种情况下为数据记录器信息)

    S (取消选择)=>将卡置于 HALT 状态。  

    希望这会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Josh、
    我现在让它讲话、直至读取数据记录器信息。 当我读取长度时、返回07 17 90 00、我认为这意味着有效载荷长度为0x0717字节。 当我在下一个读取二进制命令中使用此图来读取数据(00B000020717)时、我仅返回7个字节的数据。 我怀疑它处于"短"模式、但看不出在哪里更改它。 有什么建议吗?

    布拉德利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bradley、

    默认情况下、数据记录器应支持此功能、以便根据我对数据记录器固件的理解、它可能是 ACR122 USB 读取器上的问题。 它应通过链在一个请求中通过无线方式发送大量数据。 您是否知道 ACR122阅读器是否支持您使用的命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    实际上、我现在正在使用 uTrust 3700F 读取器、根据我看到的其他几个网站、该读取器可以处理扩展的 APDU 命令。 在遇到错误之前、我可以使用读取二进制命令读取最多249 (F9)个字节的数据、而通过使用偏移、我可以从文件中的任何位置读取这些249个字节、只能一次读取整个文件。 我已经联系了制作读者的 Identv、以查看他们是否有任何建议。

    此致、

    布拉德利