This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H,ODDS。

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/634403/rf430frl152h-rf430frl152h-odds

器件型号:RF430FRL152H

您好!

一个问题是、使用 RF430FRL152H 是否可以测量和存储内部温度传感器数据(在模式单节电池供电(半有源)模式下)无限采样、超出 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3标准?

对于我的项目、我需要通过下一次访问来测量和存储温度、以便通过 FNC 读取相同的数据。 如果您有适合该项目的任何组件、请告诉我。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 M:Vale、

    您的要求似乎存在冲突。 在一个案例中、您说"ISO15693之外"、这让我认为您希望以不需要 ISO15693的方式存储数据-这是正确的吗? 如果不是、您可以澄清您想说什么?

    但是、您还提到您想要使用 NFC 进行读取-这需要 ISO15693。

    您能否帮助澄清您的问题中的这种不一致性、以便我能够最好地解决问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi、

    是的、您完全理解。 我想存储从现场 ISO15693读取数据的温度、并使用 NFC 读取数据-这需要 ISO15693。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 M:Vale、

    也许只是对器件的工作方式有误解。 您描述的是 RF430FRL152H 的默认行为。 传感器数据存储在 FRAM 中、然后使用 NFC/ISO15693进行读出。