This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:外部传感器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/634611/rf430frl152h-external-sensors

器件型号:RF430FRL152H

您好、如果我们将模拟传感器的输出引脚连接到 RF430FRL152H 的 ADC0引脚、那么该数据值的存储器位置是什么? 非常感谢您的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pubudu、

    数据将根据所加载固件的.cmd 配置进行存储。

    例如、对于我们的 RF430FRL152H_Default_Project_With Custom_Command 工程、数据将从0xF868开始存储:

    // FRAM + FRAM_CODE 长度必须等于0x768 (FRAM 从0xF868开始)
    //将两个段合并到0xF868-0xFFCF 范围内
    FRAM :origin = 0xF868,length = 0x0568// FRAM 传感器数据记录空间,结束于0xFDCF
    FRAM_CODE :origin = 0xFDD0,length = 0x0200 //驱动程序 FRAM 代码空间,结束于0xFFCF