This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650是否支持与 CC2510/CC2500兼容的 FEC?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2500, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/630506/cc2650-does-the-cc2650-support-fec-that-is-compatible-with-cc2510-cc2500

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2500CC2510

我想将目前生产的 CC2500/CC2510升级为使用 CC2650?  

FEC 是兼容性要求。  看一下 TRM、我认为答案是否定的  

我已经查看了应用手册 DN504和 DN507。 有没有人实际这么做过?  到目前为止,我的努力失败了。   

我的器件使用 CRC、白光和 FEC。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了 FEC、美白和 CRC 的纯软件版本。 要接收数据包、您必须先执行 FEC 解码、再执行白化、然后进行 CRC 校验。

    这意味着您无法在无线电设置中使用 CC2650硬件白光。

    仍在寻找任何帮助、以使其在硬件中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    我有相同的问题、
    我需要在专有模式下接收具有 FEC 和 CRC 以及 cc2650的 CC2500数据包。

    对我来说、可以在 SW 中执行它。 从哪里可以获得"FEC、美白和 CRC"的纯软件版本?

    此致
    RR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是根据应用手册和白化代码编写的。

    我是一名顾问、是为客户做的。 因此、我无法将其发送给您。

    如果您执行此路由、则 FEC、Whitening、CRC 和编码为 CRC、Whitening、FEC 的解码过程。

    祝你好运。 向您的 TI FAE 建议***并告诉他们只有在有限的情况下才声称 CC2650的 CC2500兼容性有多弱。