This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:无法在第1到17页对 Byte5进行编程。 为什么???

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/634571/mrd2evm-not-able-to-program-byte5-on-page-1-thru-17-why

器件型号:MRD2EVM

 我想使用以下信息对 RFID 药丸进行编程第1页:1 E N 1 0 2 4 1、然后在第2页上写入:7 0 0 1 2 3 4。

由于 N (字节5)下的任何原因 、我都无法将我想要的信息写入!! 为什么是这样? 我们的客户希望获得不同的信息、并且告诉他们无法自定义的3位数字 将是不可接受的。 需要紧急帮助。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您需要以十六进制进行写入。
    N (ASCII 格式)为0x4E
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在软件(Microreader 2 GUI 软件)上执行此操作、更改为可以输入"N"的位置? 使用选项卡 LF/HDX 执行此编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、如何在药丸上写入十六进制? 这是我需要获取的另一个软件吗? 一个不同的微控制器?