This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:使用 NFC 通过外部 Android 应用写入存储器

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/633211/rf430frl152hevm-using-nfc-to-write-to-memory-through-an-external-android-application

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

您好!

因此、我使用的是模拟 RF430FRL152HEVM 的电路板、除了它具有一些定制传感器以及一些微小的电路变化。 我正在通过 Android 应用程序通过 NFC 获取 ADC 和 ADC1读数、直到这时一切都正常。 我已将"RF430FRL152H_NFC_ONFLE_SIMPLE_Project"加载到电路板上、该电路板基本上对两个 ADC 通道进行采样。 当我尝试通过 Android 应用程序写入存储器时、出现了问题。 我一直在读取存储器、没有问题、但是当我尝试通过 Android 应用程序写入存储器时、我会遇到错误。 有什么关于如何通过外部应用实现这一点的想法? 我是否必须启用任何写入权限? 我还确保使用正确的 ISO 命令、因此我认为这不是问题。

谢谢、

Saif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saif,

    您是否知道您是否启用了4字节或8字节模式? 如果是8字节模式、RF430FRL152HEVM 将不会与 Android 设备通信、因为它们不会期望标签每次写入需要8字节数据。