This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:TRF7960A - ISO 14443和 ISO 15693问题

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/631071/trf7960a-trf7960a--iso-14443-and-iso-15693-issues

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: RF37S114

我们有一些 TI TRF7960A 评估板、并使用 TRF7690 GUI 测试 TRF7960A 芯片。

目前、GUI 软件面临几个问题、如果有任何指导、敬请提供:

  1. 使用 ISO 15693标签下的库存命令 时,如果使用 TI RF37S114 标签,我可以检测多达10个标签,而不会出现任何问题。 但是,冲突确实会发生,它们会被解决,而不是将“1”作为标签冲突编号,而是读取1A 或1B。 这不是我理解的问题。 它只是意味着发生了碰撞并得到了解决。 但是,利用 NTAG ICODE SLIX 标签(如 Murata LXMSAPHA08-136),我们可以一次检测最多5个标签的库存。 放置更多标签会导致未解决的冲突。  基本上、我们将放置7个标签、仅接收3个标签的 ID。   是否有关于如何解决此问题的建议?
  2. 在 ISO 15693中用于碰撞检测的 ICODE SLIX 标签和 TRF7960A 之间是否不兼容?
  3. GUI 软件一次只允许检测两 个 ISO 14443A 标签。 下面是我要完成的操作。 放置10个 标签 ISO 14443A,执行防冲突检测,选择一个标签,将其停止,然后继续检测读取器范围内的下一个标签。 我们是否可以在 GUI 中完成此任务、或者是否需要发送特定命令?  我认为我可以放置标签,单击 14443A 选项卡下的“Anticolliion”。 在检测到标签后,单击“Select it” (选择它),然后单击“Halt”(停止),然后他们放置另一个标签。 此过程不适用于 GUI。 您可以向我们发送所需命令的列表吗? 我们可以一次检测多少个使用 ISO 14443A 的标签?

谢谢、

 

罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rola、

    TRF7960AEVM 是一种旧评估、工作正常、但远非完美、您会遇到它存在的一些问题。 我建议您的应用需要防冲突支持来获得以下套件和软件:

    硬件: https://store.ti.com/trf7970a-bndl.aspx

    软件: http://www.ti.com/lit/zip/sloc297

    这将支持 ISO15693防冲突并包括更好的固件来处理在 TRF7960AEVM 上未寻址的 ICODE SLIX 标签上防冲突的时序、并且也能够在更多标签冲突中重复。

    对于 ISO14443A、挂钩已到位、可执行您所描述的操作、但您需要编写一个应用函数、该函数利用 ISO14443A 函数来处理检测、选择、停止、检测过程。

    没有使用该固件的 GUI、但可以在 UART 终端上显示 UID 和 TAG 数据。

    有关问题的具体答案:

    1) 1)可能会在 EVM 软件中限制它可以处理的碰撞数量

    2) 2)与 TI Tag-It 应答器相比、ICODE SLIX 标签的 EVM 已知问题需要更多时间来解决冲突、而60AEVM 固件中未解决这些问题。

    3) 3)不支持 TRF7960AEVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph、

    我们有一个 TRF7970评估板。 您能给我提供有关 如何 升级 TRF 芯片上软件的说明或说明说明链接吗

    http://www.ti.com/lit/zip/sloc297

    谢谢、

    罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rola、

    实际上、我还记得我在 E2E 上发布了一个移植的 TRF7960AEVM 示例、该示例针对 SLOC297、之前是: e2e.ti.com/.../2222320