This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:场强测量

Guru**** 2583105 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/632071/trf7970aevm-field-strength-measurements

Thread 中讨论的其他器件:TRF7970AHello所有人、
我想问 TRF7970A EVM 是否有人在某个距离使用校准线圈测量场强?

谢谢
Mossaab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mossaab -
    多年来、我们测量的 TRF79xxA 器件具有不同的天线、您可能知道这会使结果有所不同-您是否在寻找特定的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Josh、我是说实际的 TRF7970A EVM 将其天线用作读取器、您是否使用 ISO 线圈在一定距离内测量场? 如果是、您能否提供一些价值
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISO 线圈设置不用于测量距离。 此外、在我们使用 ISO10373-6/-7线圈时、我们将其用于 EMVCo 应用开发、并结合为其设计的放大器。

    您的最终应用是什么? 不要将与您无关的数据混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道在2cm 的距离处从 TRF7970获得多少 A/m、例如使用校准线圈。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有像这样进行测试。 我们仅使用放大器和不同的天线(适用于支付读取器)在不同距离下测试了工作音量-不使用 EVM。  

    请参阅下面 ISO10373-6的基本图像