请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430CL330H 主题中讨论的其他器件:TIDA-00217、
您好!
我正在尝试设计 NFC 读取器模块、以从基于 RF430CL330H 的 TIDA-00217读取 NDEF 消息。 我想知道被动供电以及与 TIDA-00217标签通信所需的最小场强。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试设计 NFC 读取器模块、以从基于 RF430CL330H 的 TIDA-00217读取 NDEF 消息。 我想知道被动供电以及与 TIDA-00217标签通信所需的最小场强。
提前感谢您。
Manoj、您好!
该电路板的电源要求从未经过测量、因为它超出了 TI 设计的范围。 借助我们的 NFC 硬件、我们可以在可接受的距离可靠地安装单个 TIDA-00217板、这是我们的唯一要求、因此未进行详细的电流测量。 如果您愿意、您可以随意制作自己的器件、但这不是我们计划为 TI 参考设计专门设计的内容。
此外、我还应该提到、"场强"不是您应该寻求的、而是您的 TIDA-00217的功率要求。 场强取决于许多因素、包括天线拓扑、标签/读取器之间的天线耦合、读取距离和读取器的输出功率。 因此、为了更好地设计您的应用、您应首先了解 TIDA-00217板的电源要求、然后将其与您使用的读取器器件的输出功率相关联。