This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:推荐的射频

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/629772/cc2500-recommended-radio-frequency

器件型号:CC2500

您好!

我的客户正在考虑开发用于半导体制造的无线传感器。
对于半导体制造中使用的无线电频段、有什么建议?
哪一种更常用、900MHz ISM 或2.4GHz ISM (CC2500)?
您能给我提供有关频率选择的建议吗?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    我们没有专门针对半导体制造厂的任何建议。 频率取决于应用、范围/覆盖范围要求、用例以及是否需要与预先存在的无线 ECO 系统配合使用。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:
    感谢你的答复。
    谢谢。

    此致、
    Seishin