This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:与各种智能手机的 TRF7970A NFC 兼容性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/629681/trf7970a-trf7970a-nfc-compatibility-with-various-smartphones

器件型号:TRF7970A

您好!

是否对器件的 NFC 功能进行过有关智能手机的兼容性测试、是否有与器件兼容的智能手机列表?

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您是否希望了解此信息的任何特定 NFC 模式?

    通常情况下、这最多会出现对等模式。 在我们发布 P2P 应用手册时、我们确实有一个与 TRF7970A 的 NFC 功能不兼容的智能手机列表。 如今、支持 NFC 的智能手机可与 TRF7970A 配合使用、并且具有单个智能手机支持的所有无源 P2P 比特率。

    您可以在适用于旧版手机的 P2P 应用手册中看到我们的兼容性表: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa192

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我对点对点模式感兴趣。  您有哪些最新软件可用于对等模式。  我将在 ARM Cortex M4上运行它。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    随附的应用手册包含最新固件、可供下载。 虽然互操作性表尚未针对该固件进行更新、但这是我们发布的最新版本、并已针对14年4月发布的列表以外的许多手持终端进行了测试。

    如果您计划使用 Tiva-C、请告诉我、我可以告诉您使用已将 SLOA192固件移植到其中的 TI-RTOS 的固件库。

    通常、要移植到另一个 MCU、您需要处理以下事项:
    - SPI 通信
    - IRQ 中断+ISR
    -延迟功能(毫秒和微秒)
    -根据 NFC 标准用于 NFC 超时的计时器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    是否有已经过测试的其他手持终端列表?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我不记得有新的清单、但是在我进行的测试中、我没有看到自2015年以来出现的任何 Samsung / Google 手机问题-如果这一点有所帮助的话。

    一般来说、自开发代码和应用手册的2013/2014年以来、随着 NFC 论坛标准的广泛应用、在所有智能手机制造商之间符合 NFC 标准的稳定性都大大提高、因此点对点模式的互操作性问题也大大减少。

    不过、我还会注意到、这不一定适用于主动对等模式、因为 NFC 论坛(据我所知)没有发布该模式的官方测试文档、因此任何制造商(半导体和智能手机)都无法根据主动 P2P 规格可靠地测试器件/系统。 因此、强烈建议使用无源 P2P、因为它更可靠、更稳健、并且具有最大的互操作性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    非常感谢您提供的所有信息。

    此致、

    Dan