This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650RC:如何在 CC2650RC 中包含 SPPLE 服务

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2650RC, CC2650, CC2640, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/629793/ccs-cc2650rc-how-to-include-spple-service-in-cc2650rc

器件型号:CC2650RC
主题中讨论的其他器件:CC2564CCC2650CC2640CC2640R2FBLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试通过 BLE 将数据从 CC2564C 发送到 CC2650RC

对于 CC2650ST 中的波形、我找到 了 TIDC-SPPBLE-SW-RD 软件补丁(修订版 A)  

是否可以在 CC2650RC 中包含 SPPLE 服务

如果可能、请帮助我如何将 SPPLE 服务纳入 CC2650RC

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narasimha、

    尽管没有任何因素阻止 SPPBLE 服务集成到运行 BLE-Stack 的任何 CC2650/CC2640/CC2640R2F 无线 MCU 中、但出于实际原因、我们不在每个评估套件中提供示例实施。 CC2650RC 套件用于评估 TI 的 GATT 语音实施以及 HOGP (BLE)和 RF4CE 解决方案。 请注意、SPPBLE 仅适用于 BLE 实施。 我建议研究受支持套件上的 SPPBLE 实现、以便您深入了解如何在另一套件/HW 上实施。

    祝你一切顺利