This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:存储期

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/629921/trf7970a-shelf-life

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TRF7960、

您好!

TRF7970A 和 TRF7960的预期货架期是多少?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    "生活生活"到底是为什么定义的? 系统中的芯片? 只是采用自己的封装的裸片? 存储在哪种环境中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob -

    对于这些器件、MSL 等级为2 -您可以在此处查看-这基本上意味着在安装之前需要对器件进行"烘烤"、在室温/湿度下可以持续1年