This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:从何处下载 TRF7970AEVM 示例代码?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/629721/trf7970a-where-to-download-trf7970aevm-example-code

器件型号:TRF7970A

尊敬的所有人:

TRF7970AEVM 的网页不存在。  我想知道我可以在哪里下载 TRF7970AEVM 示例代码? 谢谢你。

xview。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunglin、您好!

    示例代码可从以下链接下载: http://www.ti.com/lit/zip/sloc300

    请注意、该代码应仅用于闪存基本 EVM 功能、不应用于任何类型的产品开发、因为它已使用5年以上、并且存在许多未修复的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    当我尝试编译示例代码时、它会显示一条错误消息。 错误是由于编译器版本的配置、可能是由于输出格式。 请查看图1。 如果我将编译器版本更改为 TI v16.12.0.STS、并将输出格式更改为 eabi (ELF)、则可以编译和运行示例代码、但它不会响应任何内容。 您对此问题有什么建议吗? 谢谢你。

    xview。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记附上 这些数字。  此外、我发现它停留在 DO while 循环中(图3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunglin、您好!

    我的 CCS 上没有 STS 编译器选项、但使用输出格式为 eabi (ELF)的 CCS v7.2和 TI v16.9.3 LTS 编译器时、我能够顺利编译。 请尝试该操作、或者如果您需要有关 STS 版本的帮助、则可以询问 CCS 论坛您的 STS 编译器与我的 LTS 编译器(这是我的 CCS 安装的默认设置)之间的区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    可以对示例代码进行编译,而不会出现任何问题,但它停留在 DO 中。 while 循环、它已附加在上一帖子图3中。

    感谢你的答复。

    xview。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunglin、您好!

    只要您可以编译和刷写 MCU、就可以运行所需的演示了。 刷写 MCU 后、只需对 EVM 进行下电上电、然后便可从此处连接到 GUI。

    我们不会研究为较新的 CCS 中断的调试功能、因为正如我在上面提到的、固件不是用于开发、而是仅用于刷写 EVM 以恢复其出厂功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我想了解如何对 TRF7970A 进行编程、也许我需要购买最新版本的 TRF7970A 开发套件。 你有什么建议吗? 谢谢你。

    xview。