This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:将2个 UART 用于2种不同用途

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1181711/lp-cc2652r7-using-2-uart-for-2-different-purpose

器件型号:LP-CC2652R7

我知道、USB UART 只有一个 XDS110硬件。 如果我想一次使用2个 UART、一个用于发送/接收命令、另一个用于调试日志、如何实现这一点? 我可以有一个使用 XDS110硬件的 UART、还有一个通过电平转换器或 Adafruit 板实现的 UART 吗? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我之前已经将两个 UART 从一个器件连接到一台 PC、但是它需要与您所描述的类似的额外硬件。  我使用了另一个 LaunchPad、其板载器 件已断开连接、因此未直接连接到第一个 XDS110的运算器件的 UART RX/TX 引脚可以通过天线连接到第二个 XDS110。  这样、我就可以通过一个终端发送命令、并从另一个终端查看调试日志。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行确认。 是的、我能够将一个 UART 与 XDS110板载硬件搭配使用、并将另一个 UART 与 Adafruit 板搭配使用。

    我同时使用 UART2模块。 哪一个更适合使用 UART 模块或 UART2模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 UART2模块、因为 UART 正在被弃用。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您提供有用的信息。