This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:无线电繁忙时间与数据包大小/调制之间的关系

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1173814/cc1352p7-radio-busy-time-vs-packet-size-modulation

器件型号:CC1352P7

你(们)好  

从 SynchronizedRf 示例开始、我已经向信标数据包添加了更多字节、并选择了2.4GHz、而不是低于1GHz 示例。  

我在2.440GHz 载波下使用2.4GHz 250kbps 2GFSK 以大约70字节的速率进行无线传输。  
要查看对讲机所花费的时间、我将进行测量

  • RFC_GPO1 (PA)和 RFC_GPO3 (TX)
  • RFC_GPO0 (LNA)
  • RFC_GPO2未显示太多事件

示波器跟踪

  • 发送器在顶部为 ch0 (大约3ms 脉冲)
  • 接收器为 CH4 (大约4ms 脉冲)  

对于70字节来说、这似乎是很多、我希望发货更多。  

是否有办法以牺牲功耗优化为代价来加强这一点?
我希望看到其中的一些延迟是否是由于振荡器和放大器稳定、因为它们针对节能而不是速度进行了优化。

是否有更详细地分析此内容的建议?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误你的回答。

    数据包长度为70 B = 560 b、数据速率为250 kbps。 因此、数学最小传输时间为2.24ms (未考虑前导码、同步字或元数据)。

    谢谢、

    玛丽·H