This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:RFID 电路中的功率放大器 SLOC132

Guru**** 2593590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1175227/trf7960-power-amplifier-in-rfid-circuit-sloc132

器件型号:TRF7960

我知道 SLOC132不再受支持、 仅用作演示用途。 我希望设计文件和文档能够将此电路设计为用作1W 放大器。
此链接不再提供 :http://www.ti.com/litv/zip/sloc132
有人能否提供一个检索 文件的好位置?

在某些背景下、我让 DLP-RFID2正常工作、但希望增大覆盖范围。 我的目标是~25mm (尽管50mm 会更好)、使用相当小的 RFID 标签。 目标是 在不增加 RFID 标签尺寸的情况下扩大覆盖范围、因此虽然我有一个"目标"、但它不是达到目标的"要求"。 理想情况 下、我们能够读取距离约为1"-3英寸且小于美国四分之一的 RFID 标签。 实际上、任何范围的提高都将为我提供更广泛的范围、以便在扫描物体上放置 RFID 标签所需的位置。

谢谢!
Marco