This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:缓冲器 SN74LVC2G125DCTR 上的较低电源电压 Vcc

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1173861/rf430frl152hevm-lower-supply-voltage-vcc-on-buffer-sn74lvc2g125dctr

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我正在将德州仪器 NFC 开发工具 RF430FRL152HEVM 用于我正在处理的项目。 本设计中使用的双路总线缓冲器(SN74LVC2G125DCTR)建议的最低电源电压为1.65V、但在本设计中提供的电源电压为1.5V。 这会如何影响您部件的性能? 我尝试用不同的器件型号替换器件、但我无法找到替代器件。 请建议并查看随附的文件。  

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

e2e.ti.com/.../RF430FRL152HEVM_5F00_searchable_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    我之前没有看到过这种设置的任何问题、因此 SN74LVC2G125DCTR 可能仍然容忍这种情况。 基本上、该缓冲器用作 FET 的3.3V 和 RF430FRL152H 的1.5V 之间的电平转换器。 因此、在这些电压下运行的任何类型都应该足够了。

    此致、

    Andreas。