This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:Cc8530

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1171631/cc8530-cc8530

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件: TAS2562

我希望将 cc8530 与两个数字放大器配合使用。 浏览文档和纯路径配置软件,我看不到如何使用 cc8530控制 I2C 总线上的多个设备。 这些放大 器可以选择设置不同的 I2C 地址,但 cc8530不显示如何处理多个器件。 我考虑将两个放大器设置为同一个地址项并同时控制它们,但我知道这不是“正确”的方法,它可能会锁定总线。 除此之外、放大器将始终协同工作、以相同的音量输出相同的音频。 是否有办法使用 CC8530控制多个放大器、或者您认为该方法可以正常工作?

我知道有些人会说只使用2通道放大 器、但我需要一个低功耗(每通道3W)高质量放大器、该放大器具有最小静态电流、可由3.3V 电源供电。 我很难找到满足这些要求的双通道放大器。 我必须编写一个驱动程序、使其在任一方式下与 cc8530一起工作、因为任何预指定的放大器都不会在低于3.3V 的电压下工作、因此驱动器不是问题。

谢谢、  

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    CC85XX 用户指南的第2.1.4节(I2C 主接口) 和 PurePath 无线配置器(PPWLCFG)的帮助窗口显示最多可支持四个从器件。  您可以在每个项目中添加四个从器  件并创建自定义.pwadd 文件(位于软件下载的德州仪器(TI)\PurePath 无线配置器\AUDIO_devices 目录中)以指定不同的从器件地址。  请阅读 PPWLCFG 帮助文档的"音频器件定义文件"部分、以更好地了解如何实现这一点。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但我找不到如何将多个器件配置加载到一个 cc8530芯片。 我已经完成了分类2562的 ppwadd 文件、并且可以将 cc8530配置为针对其中一个器件运行。 我复制了两个文件副本、每个 i2c 地址各一个、但我无法找到软件中在同一 i2c 总线上添加两个音频设备的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已尝试将"添加现有"添加到主项目页面的"器件配置"部分?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是为了为新的 cc8530芯片创建新的器件配置、而不是将第二个音频器件添加到同一芯片。 它会创建完全不同的固件映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、这是我的错。  您是否已尝试从音频接口屏幕"启用"自定义设置、并进一步配置音频设备自定义选项卡以获取更多设置选项?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将这两个器件写入同一个 ppwadd 设计定义文件中。  我唯一不确定这是否起作用的是音量控制。 在音量控制部分中,似乎无法输入多个 I2C 地址。 其他所有功能都可以通过一个文件轻松配置两个放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想使用放大器的 i2c 全局地址同时控制两个放大器,但这会改变放大器 的 ACK 位的传输方式。 由于 cc8530的固件灵活性有限,我不确定它如何处理从不接收到用于音量控制的 ACK 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音量控制 行为在音频设备定义文件中进行硬编码、无法通过"音频设备自定义"面板进行设置。  目前、我没有关于如何解决您的特定应用要求的进一步建议。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经必须自己编写音频设备定义文件、因为 tas2562与配置器不固有兼容性。 您是否知道在定义文件中是否可以在音量控制部分中列出两个 I2C 地址? 是否有任何方法可以访问软件的源代码以允许这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我个人没有尝试 过对 定义文件进行类似的更改、因此无法共享或 更改源代码 以允许进行此类修改

    此致、
    Ryan