This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:TRF7964A

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1170479/trf7964a-trf7964a

器件型号:TRF7964A

大家好、  

您能否确认可连接到 TRF7964A 的晶体所需的最小驱动强度? 规格未包含在 TRF7964A 的数据表中。

此致

拜伦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、拜伦、

    据我所知、晶体振荡器的驱动强度无法调整。 典型启动时间为3ms。 数据表的表6-8中提供了所需的最低晶体参数。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRF7964的晶振技术规格并不表示驱动强度是多少(Hence This POST)。 需要使用此参数:如果使用较小尺寸的晶体、并且 TRF 的驱动强度过高、则可能会损坏晶体或缩短其寿命。 在这种情况下、通常需要一个串联电阻器。 请有人确认 TRF 的驱动强度   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、拜伦、

    没有指定其他参数、将来不会添加。 因此、我只建议查看现有的参考设计(请参阅 常见问题解答文档中的第3.4章)。

    本参考设计使用的是一个 ITTI I30晶体、其最大 驱动电平为100μW μ A。

    此致、

    Andreas。