This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:将 tas2562与 cc8530配合使用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1172875/cc8530-using-the-tas2562-with-the-cc8530

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件:TAS2562

我正在编写 xml 配置文件以将 tas2562与 cc8530一起使用。 有没有办法让我们在自主模式下使用 cc8530中断。 我的主要问题是、TAS2562的 UVLO 故障已锁存、如果无法向 CC8530发送故障信号、则无法清除故障。 在锁存故障的情况下、CC8530只需发送相同的配置序列即可从关断状态转换到 SR 开关状态、因此它可以将故障信号处理得与上电状态完全相同。 是否有人对如何纠正这种情况有任何想法?

谢谢、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我不知道 CC8530在自主模式下的任何中断功能或故障检测。  此解决方案可能需要额外的硬件来执行所需的操作。

    此致、
    Ryan