This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A:DESFire EV1续。 更改键设置错误。

Guru**** 2639445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1172695/trf7970a-trf7970a-desfire-ev1-continued-changekeysetting-error

器件型号:TRF7970A

大家好、

我关注了 sloa213项目。 和测试所有功能都是正确的。 因此、我将继续实现其他 Desfire EV1功能。 因此、我想知道您是否会不断更新项目 sloa213。 但是、我无法通过 AES 的数据传输来实现该功能。 我与 Desfire EV1文档签订了 NDA (但仅适用于 DES)。 当我使用新的键设置测试函数 KeychangeSeting 时。 我遇到错误 integration_error。 我的问题如下。

1. AES128需要执行 CRC32。 需要包含哪些数据?
  一、i-BlockNumber
  2. CID
  3. CHANGE_KEY_SETTINGS CMD
  4.新键设置
我只尝试了1+2+3+4和3+4和4。 都得到了 integration_error。

2. AES128编码器需要哪些数据? 下面列出的值是否正确?
  1.新钥匙设置。
  CRC32的2、4字节值。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    我最后更改键设置。 CRC32配置 CMD 和新密钥设置。 但我无法从 PICC (NO_RESPONSE_received)获取响应。 然后继续处理自此失败的所有问题。 我使用另一个设备确认密钥设置。 它已更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我自己解决问题。 I 已修改 Rx 超时。 并获得程序的状态。 谢谢。