This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:在引脚1上为 VCC 5伏供电后、读取器不工作

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1172310/dlp-7970abp-reader-not-working-after-supplying-vcc-5-volts-at-pin-1

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:TRF7970ASEGGER

我正在对我的(SL13A) ISO15693标签执行库存命令、并 使用 DLP7970读取器打印标签的 UID 和读取器的 IRQ 状态寄存器、该读取器使用 TRF7970A 读取器 IC、VCC 电源电压为3伏、位于引脚1。

我使用 PCA10056 NRF52840微控制器板 和 Segger Embedded Studio IDE 对我的读取器进行编程、

如其数据表中所述、TRF7970A RFID 收发器支持3V 和5V 两种模式。 因此、我在 DLP7970A 的 VCC 引脚1处施加了5V 电压、并将状态控制寄存器设置为十六进制0x21 (对于5V 模式)、对于该十六进制、我的标签上的库存命令不起作用。 稍后、我在 DLP7970数据表中读出 VCC 需要设置为3伏。 当我再次将引脚1 VCC 设置为3伏模式 并将状态控制寄存器设置为十六进制0x20 (用于3V 模式) 然后运行库存命令、因为最初 UID 和 IRQ 状态寄存器开始显示随机值、即使我将标签从读取器拿开、它仍然显示更改的 UID 和 IRQ 状态寄存器值、而扫描附近没有任何 RFID 标签。