This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:如何使用 LaunchPad CC2651P3开发套件在2.4GHz 的专有模式下获得20dBm 输出?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, LP-CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1169804/lp-cc2651p3-how-can-i-get-the-20-dbm-output-in-proprietary-mode-at-2-4ghz-with-launchpad-cc2651p3-development-kit

器件型号:LP-CC2651P3
主题中讨论的其他部件:CC2651P3SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

我对使用 LaunchPad CC2651P3开发套件有一些看法?

 

Q1:如何使用 LaunchPad CC2651P3开发套件在2.4GHz 的专有模式下获得20dBm 输出?

 我需要在2.4GHz 下使用具有20dBm PA 的专有模式、 但使用以下设置无法获得任何输出功率:

(1).use 示例:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84\examples\rtos\lp_CC2651p3\prop_rfPackTx;

(2).set DIO29_RF_PA =高电平、DIO28_RF_2G4 =低电平;

(3).set RF_cmdPropRadioDivSetup.txPower = 0xFFFF;

 

Q2:为什么在专有模式下无法在 SmartRF Studio 中设置20dBm、但 BLE 模式和 IEEE 802.15.4模式可以在 SmartRF Studio 中设置20dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    我将询问软件开发和工具团队、并尽快与您联系。  在这种情况下、可能未针对高 PA 运行对 PropRF PHY 进行测试/验证、因此未在资源中提供。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常高兴地收到您的回复,并期待您的下一个回复。祝您愉快!

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Smart RF Studio 7、通过从  SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml\cc2651p3_prop_pg10\cmd_settings\categories.xml 文件中删除选项="disable_high_pa"、可以确定为 LP-CC2651P3专有模式启用高 pA。  我还在研究 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的支持。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan,

    我尝试了上述方法、但 PA 仍然无法正常工作。

    下图显示了我的修改方法和测试结果。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与开发团队再次确认正确的步骤、同时您使用的是哪个版本的 Smart RF Studio 7、您使用了哪些确切的设置来重新创建输出误差?

    编辑团队给出的反馈:“不幸的是,覆盖无法解决问题,因此在不更改代码和/或获得验证设置的情况下解决此问题似乎不可行。”  因此、这似乎不是当前为用户启用的设置。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我的 Smart RF Studio 版本是2.27.0。这张图片是我的 RF 设置。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pengfei 提供的其他信息、但用户目前无法在现有软件解决方案上使用 CC2651P3为专有射频启用高 PA。  未来版本将在内部对此进行进一步评估。

    此致、
    Ryan