This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:如何使用 LP CC2651P3开发套件在2.4GHz 或 BLE 模式下将专有模式下的输出功率设置为6~13dBm?

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1171428/lp-cc2651p3-how-to-set-the-output-power-at-6-13dbm-in-proprietary-mode-at-2-4ghz-or-ble-mode-with-lp-cc2651p3-development-kit

器件型号:LP-CC2651P3

我在 SDK 示例和 SmartRF Studio 7中找不到设置6~13dBm 传输功率的方法。

谢谢! 祝你度过美好的一天!
Rgards、
Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    这是当前软件设置的已知限制。  已提交内部票据、因此即将推出的 SDK 和 SmartRF 版本可支持6dBm 至10dBm 的功率。  同时、请查看以下 有关 现有解决方法的 E2E 主题。

    TI 内部硬件不支持11dBm 至13dBm 功率、因此客户需要独立生成自己的 PA 表来支持这些传输功率。

    此致、
    Ryan