This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODASF12MONR 的替代产品、具有更好的可用性和固件兼容性的 TI 产品系列中的任何兼容 SOC。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1169910/cc3220moda-replacement-for-cc3220modasf12monr-with-an-any-compatible-soc-in-ti-product-line-that-has-better-availability-and-firmware-compatibility

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MODCC3220S

您好!

我们的产品已经完成了整个开发和原型设计过程。 现在、在 COVID19造成一些延迟后、我们又回到了大规模生产的阶段。 我们的器件的大脑是"CC3220MODASF12MONR"、现在已经证明交货周期更长、成本极高。

您的设计团队能否向我们推荐一种具有更高可用性的兼容 SOC、该 SOC 具有用于 PCB 集成的类似封装、并且可以使用为 CC3220MODASF12MONR 开发的相同固件进行部署? 如果不是、您可以为此建议一个可能对已开发的设计影响最小的解决方案。  

我们非常感谢您的回复。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于从硬件角度来看类似的模块、我们的 CC3220MODSF 具有相似的封装(减去天线)并使用相同的固件。 在供货情况方面、您必须咨询 TI store 或您的分销商。  

    我们的 CC3235MODx 模块也是类似的。 但是、它们使用加载到器件中的不同固件、并支持5GHz 等其他功能。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的快速响应。 请告诉我、使用不带天线的"CC3220MODSF"有哪些缺点? 我们是否必须集成外部天线才能使用其 Wi-Fi 功能? 您能向我指出正确的方向来整合它吗?  

    此外、德州仪器"CC3220MODSM"是否也像 CC3220MODSF 一样集成了类似功能?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waleed、

    您需要在设计中添加外部天线。 最简单的方法是使用我们已批准作为认证测试一部分的天线之一。 除了将天线整合到您的设计中并遵循射频路径布局指南(以及天线供应商的建议)之外、从认证的角度来看、这与使用 Moda 版本相同。

    您可以在此页面上参阅我们的认证报告 :https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION

    关于"CC3220MODS"、这与 CC3220MODSF 类似、并从硬件角度进行了相同的集成。 区别在于"SF"在 CC3220芯片上额外增加了1MB 闪存、以支持更大的应用。 您将需要检查 CC3220S 上是否仍然支持您的应用、CC3220S 的代码/数据 RAM 仅为256KB。


    此致、

    本·M