This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:TRF7964A

Guru**** 2601875 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1168403/trf7964a-trf7964a

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2DLP-7970ABPMSP-EXP430G2ET

尊敬的 Andrea:  

我能够  使用 Booster Pack 和启动套件成功运行来自 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo 的代码。 当我使用 14443 A 型标签时、正确的 LED 闪烁。

但是、当使用调试模式时、在 LED 闪烁后、我在函数 NFC_appIso14443a ()中看到、当我到达这里时:

if (ISO14443A_getType4ACompliance ()=true)

NFC_appIso14443aType4NDEF ();//对于符合 Type 4A 的标签,该标签被放置在第4层中,以便尝试读取/写入 NDEF 内容

其他

NFC_appIso14443aType2 (0x10);//如果标签不符合4A 类标准、则假定它是 NFC 2类。 继续读取数据块

我进入  NFC_appIso14443aType2 ()、然后 函数  iISO14443A_sendT2TReadFourBlocks()返回 FAIL。

我不知道我的标签是4类还是2类。  

为什么在检查类型4/2之前 LED 闪烁? 这是否意味着这项检查不必要?

感谢你的帮助、  

Becky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Becky、您好!

    很抱歉、回复较晚、但目前支持带宽非常有限。

    在此示例中、LED 用作 ISO14443A 指示器。 4类和2类标签都使用 ISO14443A (请参阅应用手册"使用 TRF7970A 的 NFC/HF RFID 读/写器"中的图2)。

    在 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo 的 UART 输出的帮助下、您可以可视化有关标签的更多信息(请参阅下面的)。

    或者、您也可以使用智能手机检查您的标签、例如使用 NFC 工具应用程序。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    我假设在调试时无法使用 UART、因为它是同一个连接。  

    但是、当我不进行调试时、我仍然无法在 UART 上获取输出。 您能告诉我如何配置波特率、停止位等吗?

    谢谢、  

    Becky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还需要重新安装我们 在9月份的调用中创建的工作区。

    可以给我说明吗?

    谢谢、  

    Becky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Becky、您好!

    调试时可以使用 UART、因为它们使用不同的 COM 端口。 您可以在 Windows 设备管理器中看到它。

    尽管 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo 示例中 main.c 的标头中的说明为115200波特、但您应该使用9600波特。 我认为这是旧版 Launchpad 的限制。 因此串行连接设置应为9600波特、8个数据位、1个停止位、无奇偶校验、无流量控制。

    若要重新创建 CCS 工作区、您可以删除 workspace_v10中的整个文件夹内容。 然后下载并解压缩示例项目(http://www.ti.com/lit/zip/sloc297)。 然后启动 CCS。 在菜单中选择"Project"-"Import CCS Projects..."。 在"Select search-directory"字段中、浏览解压缩示例代码(...\sloc297c\TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo)的位置、然后按"Select Folder"。 现在、我建议勾选"Copy projects into workspace"(复制工程到工作区)(在窗口底部)并点击"Finish"。 现在、您可以使用锤子符号构建项目、并使用错误符号启动调试会话。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    谢谢、我成功地重新加载并运行了项目。

     然后、我注意到了有关 UART 的这一点:

    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    //切换 UART 主机通信功能

    // TODO:UART 需要对默认出厂电路板进行硬件修改:
    //为"TXD"和"RXD"引脚使用两根跳线并水平连接它们
    //而不是垂直。 正确完成后、应连接这些引脚
    //标记为"TXD"和"RXD"引脚、它们位于的 MSP-EXP430G2侧
    //电路板相互连接。 它们上面的两个引脚位于的"仿真"侧
    //板也应水平连接在一起。

    更改跳线后、一切正常。

    现在就这些。

    谢谢!

    Becky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我有另一个问题。 在评估板上、是否有可用于进行实时测试的免费引脚? 我想连接示波器探针来查看时序。

    谢谢、  

    Becky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Becky、

    感谢您的反馈。

    以下是 DLP-7970ABP 数据表和原理图的链接(第三方供应商 DLP 设计)。

    http://www.dlpdesign.com/rf/dlp-7970abp-ds-v14.pdf

    https://www.dlpdesign.com/bpd/7970ABPv47.pdf

    我认为 DLP-7970ABP 板未使用模块引脚2...6、否则您也可以将 LED 引脚重新用于调试信号的路由。

    MSP-EXP430G2ET 的原理图可在 MSP-EXP430G2ET 用户指南的第6章中找到

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!