This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:4T-1R 麦克风系统、如何使用1和其他3 T 设备指示和同步 mIC_MUTE 状态?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1167745/cc8530-4t-1r-microphone-system-how-to-indicate-and-sync-the-mic_mute-status-with-1-and-the-other-3-t-device

器件型号:CC8530

你(们)好

我们使用 CC8530构成4T-1R 无线麦克风系统、 4T (发送器)是从设备、1 R (接收器)是主设备。

映射:

t /从器件:

   启用按钮:output_volume_mute:选中(应该正常)

  LED 指示灯没有 GPIO、mime_mute_status 发送到 mapp (问题)

R/主器件:   

   启用 IO 的状态输出:output_vome_mute:选中(应该正常)

   主机端没有用于活动静音的按钮映射(问题)

我们是否可以有其他命令来捕获状态变化并输出到某个特定的 GPIO? 请怎么做

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bichun、

    PurePath 无线配置器中、音量控制菜单可以选择本地输入或远程输出音量的按钮控制。  状态指示菜单可以为 各种网络状态选择 LED 模式。  IO 映射菜单提供了有限的基于功能的 IO 选择选项。  这是否能回答您的问题或 需要进一步澄清?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    非常感谢您的快速回答。

    是的、我们确实找到了这些选项、并且已经实现了大多数功能、只需要说明为什么要在4个发送(从) 器件上指示静音状态。 菜单中没有选项。

    是否可以获得输出音量静音状态并映射到 I/O?   还是通过联合另一个 I/O 从主设备端发送?

    再次感谢

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PurePath 无线配置器不提供用于音频静音的 LED 状态指示、仅提供网络功能。  您是否能够从用户界面菜单中选择"输出音量静音"并从 IO 映射中选择所需的 GIO?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    问题是主器件侧具有 LED 指示灯的 I/O 映射、从器件侧只有用于输入的按钮。 但我们确实需要从侧的 LED 指示灯、因此、是否可以使用不同的固件来支持此功能?  或者、我们是否可以添加另一个 MCU 来从 SPI 接口进行管理? 是否有任何相关应用手册?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PurePath-WL-CFG 允许 从器件和主器件配置使用不同的项目。  您可以参考"开始"页面中提供的示例项目、并 查看帮助文档以获得进一步的帮助。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    Roger that、现在就着手处理它、希望能顺利完成

    非常感谢