This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:RF 发送输出切断问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1168222/trf7960a-problem-with-rf-transmit-output-cutting-off

器件型号:TRF7960A

您好!

我有一个请求、要求就某些 RFID 读取器出现的问题提供建议。

我们使用的是 TRF7960A。 我已根据您的应用手册之一实施了标签嗅探解决方案。

读取器执行监听、如果看起来像标签、则完整读取可能在附近。

有时、我发现 TX 输出在某些构建上被切断。 解决方案是更换 IC。

下面是位于射频 TX 路径上的二极管包络检测器输出的屏幕截图。

第一个是正常输出。 初始尖峰是嗅探。

第二个 IF 来自具有射频 TX 输出切断的读取器

我已经包括了 sys_clk 的输出,以显示系统时钟从外面看起来很好。

我的工作电源为3V、VDD_RF = 2.7V、VDD_A = 2.7V、VDD_X = 2.7V

电源问题是否会导致这种情况。 例如在 VDD_RF 上。 或引脚上连接不良?

非常感谢、

G