This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC8530:配置问题。

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/660332/ccs-cc8530-configuration-question

器件型号:CC8530

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在我的系统上使用 CC8530。

我将通过 Pure Path 配置器进行配置。

但在工作期间是否可以进行配置?

我想将从器件更改为主器件、将主器件更改为从器件。

我很好奇、CC8530正在工作时、它可以更改也可以不更改。

如果可能,请提供一些提示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minkyo、

    运行时配置仅限于通过 EHIF 命令执行的操作。 有关详细信息、请参阅用户指南。 但是、不能更改角色运行时。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如何通过 EHIF conmmand 将主设备更改为从设备?

    我找不到该命令。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minkyo、

    也许我应该更加清楚。 您不能更改主/从配置运行时。 唯一允许的配置更新是通过 EHIF 命令提供的更新。

    谢谢、
    Fredrik