This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:耳机应用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/656950/cc8531-headset-application

器件型号:CC8531

 

你好

我的客户正在为 2018财年10月的应用寻找立体声耳机(双向)解决方案

 

主从:立体声

从设备到主设备:Mono (MIC)

请参阅随附的 ppt。

 

我找到了 CC85xxDK-HS 无线耳机 并 看到  了 PPWC 固件。

应用程序角色:耳机基站2/1 (CC853x )仅用于其解决方案,不是吗?

我将要求客户购买 CC85xxDK-HS 并对其进行测试。

 

此致

 

e2e.ti.com/.../CC85xx-up_5F00_down-streaming-.pptx

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    听起来好像您在正确的轨道上。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    很抱歉,我的答复推迟了。 感谢你的答复。

    我使用 CC85xxDK 确认了2/1耳机的操作。

    谢谢你