This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:将高分辨率音频流分为4个低分辨率流、以提供高分辨率音频支持

Guru**** 2535310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/659784/cc8530-splitting-out-a-high-res-audio-stream-into-4-low-res-streams-for-high-res-audio-support

器件型号:CC8530

如果用户想要通过 CC8530链路发送立体声96K 24位流、是否可以通过在 RX 和 TX 端使用 DSP 或类似器件在4个单声道48K 24位流之间分离流来支持该操作?  如何以低延迟的方式最好地实现这一点? 是否建议采用任何具体方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    这听起来在技术上是可行的、是的。 但是、我们没有任何有关该用例的参考。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢你的答复。  有什么想法需要什么类型的计算资源来将立体声24位96kHz 流实时拆分为四个相等的部分?