This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:在专有模式下,如何使用 cc2650 (或 CC2640)获得1Mbps 或2Mbps 数据速率?

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/660308/launchxl-cc2650-in-proprietary-mode-how-can-i-get-1mbps-or-2mbps-data-rate-using-cc2650-or-cc2640

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

你(们)好  

我仍在尝试在专有模式下使用 CC2650保存1Mbps (2Mbps)数据速率、但始终失败。  

到目前为止、我在 TI E2E 社区中搜索了此问题、但我从未发现1Mbps 测试 在专有模式下是正常的。  

根据我的测试结果、 在专有模式下、CC2650的最大数据速率在4FSK 下约为750Kbps。 (CC2640为500kbps)。

我使用了 rxPacketError 代码和配置的前言、预分频值对应于1Mbps (或2Mbps)

如果我应用1Mbps 配置、 则 Tx 配置正常、但接收器无法在专有模式下解码任何数据包。

我的测试结果如下。

符号速率(bps) 评估字 系统时钟 预分频 2^20 测试结果
2000000 1048576. 24000000 12. 1048576. RX 失败
1000000 524288 24000000 12. 1048576. RX 失败
500000 262144. 24000000 12. 1048576. 好的
200000 131072. 24000000 15. 1048576. 好的
50000 32768 24000000 15. 1048576. 好的
937500 491520 24000000 12. 1048576. RX 失败
750000 491520 24000000 15. 1048576. 对于4-FSK 来说还可以   
1000000 262144. 24000000 6. 1048576. RX 失败
1000000 655360 24000000 15. 1048576. RX 失败
250000 163840 24000000 15. 1048576. 好的

 在 CC2650 (CC2640)的专有模式下,是否能够达到1Mbps 的更高数据(包括2Mbps)?

如果您有任何解决方案、请不要以热敏的方式 告诉我。

谢谢 Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我们对 CC2650上的专有模式的支持有限。 我已将您的问题转发给我们的一位应用工程师、他们可能会在某种程度上帮助您。

    谢谢、
    Fredrik