This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:MSP432P401R 上的 DESFire EV1 AES 加密

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/658717/trf7970a-desfire-ev1-aes-encryption-on-the-msp432p401r

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RDLP-7970ABP

我被分配了一个使用 RFID 的项目、用于我们的其中一个产品线。  首先、我将使用 MSP432P401R Launchpad 以及 DLP-7970ABP Booster Pack 和 NFC/HF RFID 读/写器应用(SLOA227A)。  一切都很好、我学到了很多。  现在、项目的范围已经改变、我们现在希望使用 DESFire 标签、因为它具有高级加密功能。  因此、我找到了 DESFire EV1 AES 身份验证应用 SALOA213、并很快意识到我必须移植代码才能在 MSP432上使用它。  一切都很顺利、直到我进入项目中的 MFDESFire 文件夹和 AES_Encryption 库。  我需要重建 AES_Encryption.lib 库才能在 MSP432上运行、并且没有源代码。  我能找到它吗??  我已经查看了所有内容、无法找到它。  有人能不能向正确的方向指出我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的联系。 由于我们无法公开发布.lib 的内容、因此必须在内部编译.lib。 我有一个适用于 M4内核的通用构建、该构建可毫无问题地适用于 MSP432、但如果出于某种原因、它不会让我知道。

    下载文件如下 :e2e.ti.com/.../AES_5F00_Encryption_5F00_M4.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否可以包含在 NDA 中? 因为我知道我会被问及相同的问题。

    我将尝试一下.lib。 谢谢。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、但我不确定具体的工作方式、因为该库可以保护我们在 NXP 的 NXP 保密协议下收到的信息、因此在这种意义上是多层的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    谢谢、这似乎达到了目的。

    关于 NDA 部分、是否有任何关于如何继续的想法?  我是否有可以联系的联系人、或者是否应该联系当地的销售人员?

    再次感谢您的努力。

    此致、

    标记

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为此、您需要联系当地销售人员。