This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CC8530 BCK 电压问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/658084/cc8530-cc8530-bck-voltage-problem

器件型号:CC8530

你(们)好  

我使用的是 CC850。

我的问题是、BCK 电压为800mV。

否则 I2S 引脚为3.7V、但为什么 BCK 电压为800mV?

请给我一些提示。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minkyo、

    没有更多细节很难说。 您能否发布您的原理图? 如何测量 BCK 信号? 您的电源电压是多少?

    谢谢、
    Fredrik