This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:TRXEB USB 接口芯片

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/656773/smartrftrxebk-trxeb-usb-interface-dies

器件型号:SMARTRXEBK
Thread 中讨论的其他器件:CC1200CC 调试器

这是第二块在晚上死去的评估板。 我正在使用该板随附的 Perl API 对 CC1200进行重复测试、几个小时后、该板失去了 USB 连接、再也不会回来了。 我已检查所有电源电压是否正确。 在这种情况下、USB LED D6也关闭。  

是否有人建议找出问题所在?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMI、  

    对我来说、这听起来像是电源问题。 您能否确保您的 USB 集线器具有足够的功率来支持 TRXEB? 尝试使用其他 PC?

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TA、

    我检查了电源、它看起来是正确的。 集线器是具有1A 电流支持的供电集线器、我认为此板不需要超过100mA 的电流。 我还绕过了集线器、并将其直接连接到 PC、但情况仍然一样。 即使我将 S1更改为 UART、电路板也不会显示任何生命体征。内部 LCD 不会打开。
    令人困惑!

    谢谢
    MMI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 MCU、IO 和 RF 跳线都具有3.3V 电压、我将其与一个良好的板进行比较、电流匹配、但坏板中的 IO 电流降低几 mA、这是合理的、因为坏板中的 D6 LED 关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MMI、

    我们还看到了一些电路板、其中三个开关出现故障、您能否来回切换它们、看看它们是否看起来"松动"

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TA、

    我刚刚找到了解决方案、但仍然不知道原因。 我需要执行恢复(在引导时缩短恢复测试点)、然后我的 USB 再次变为活动状态。 它是否会响铃、导致此问题的原因是什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MMI、

    我们确实遇到了一些需要"重新编程"的电路板、例如出厂复位、我们在 cc 调试器的用户指南中添加了一个部分、介绍了如何执行此重闪存过程。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢。