This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:在哪里可以针对更大的读取范围进行调优?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/656305/trf7963a-where-to-tune-for-increased-reading-range

器件型号:TRF7963A

您好!

我的客户将 TRF7963A 用于其数字门锁系统。

他们有3个问题、如下所示。

1.天线尺寸是否有任何最小尺寸规格?(宽度、高度、图案宽度、电感)

2.他们现在使用的是20mmX30mm 天线。 要增大读取范围、它们可以做什么?

3.如果使用的是20mmX30mm 天线、估计读数范围是多少?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    1) 1)否、但它们需要能够对天线进行调优、以便在50欧姆点匹配 TRF7963A 阻抗匹配网络。
    2) 2)如果他们遵循我们的天线调优应用手册、则可能会通过为其应用创建最佳匹配设置来提高读取范围。 该应用手册包含有关各种标签技术的目标带宽的信息。 遵循应用手册将是他们提高性能的最佳方法: www.ti.com/.../sloa241
    3) 3)不知道、这取决于许多应用特定的因素、例如天线调优、为 TRF7963A (3.3V? 5V?)、以及他们使用的是什么标签技术...