This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H 未上电运行

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/656025/rf430cl330h-rf430cl330h-unpowered-operation

器件型号:RF430CL330H

我已经在 未上电配置中测试了 RF430CL330H。  仅使用 RF430CL330H EVM 且未连接 MCU、我无法对其进行读取和写入。   连接 MCU (也是未上电的、VCC 连接 到 RF430CL330H)后、我可以对其进行读取和写入。

 RF430CL330H 是否需要 MCU 进行配置才能允许从外部 NFC 设备进行读取或写入?  如果是、具体需要设置什么?  是仅启用射频、还是需要设置其他寄存器?

是否 需要复位 RF430CL330H?  使用 sloc303中的示例代码、如果我移除复位、则不起作用。   

虽然没有供电的操作似乎只能使用 EVM,但我担心这在更大的系统中会如何工作。   RF430CL330H 唤醒并向 MCU 提供 VCC、从而使其能够唤醒并运行。   但是、如果这个 VCC 轨被连接至其它组件、RF430CL330H 将无法为系统的其余部分提供足够的电源、并且 R/W 将不工作。   我们是否需要隔离 MCU+NFC 的电源以便仅为该部分电路加电?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrix、

    任何 NFC 通信都需要启用射频。 至于其他设置、RF430CL330H 有一些勘误项、应在首次配置器件时应用、否则勘误项可能会影响器件。

    如果器件处于未知/不良状态、例如受 RF_LOCK 勘误项的影响、则可能需要复位 RF430CL330H。

    具体而言、如果您计划使用射频电源为 RF430CL330H 供电、并且担心它会为其他器件供电、那么最好将 RF430和 MCU 隔离。

    最终、虽然在加载 NFC 数据并设置 RF 使能时、RF430CL330H 可作为"黑盒"系统运行、而无需 MCU 控制即可通过 NFC 发送数据、 这并不意味着它是独立器件、因此它不能仅仅与 MCU 完全断开。