This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF-HDT-DVBB:在块中写入时出现问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: RF-HDT-DVBB, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/653283/rf-hdt-dvbb-problem-writing-in-a-block

器件型号:RF-HDT-DVBB
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

您好!

我使用应答器 RF-HDT-DVBB 和电路 TRF7970A。

当我尝试在应答器中的块中写入数据时、我遇到错误 n°03。

我不知道该误差的含义、它不在 ISO15693-3中。

是否有包含错误列表的文档?

 

以下是命令的屏幕截图:


 

和响应


 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指定它与其他制造商的应答器配合使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etienne、

    不确定您的 ISO15693-3版本、但在第19页、列表中有一个错误代码表、其中包含"03"、定义为:"不支持命令选项"。

    返回该错误代码是因为要将写单个块命令与 RF-HDT-DVBB 一起使用、必须在命令中使用选项标志、然后必须遵循选项标志协议、这意味着在数据包传输10ms 或更高版本后发送 EOF 帧。 只有遵循该过程、数据才会成功写入标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供了技术文档或是否对其进行了说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    本文档第1.6节中介绍了选项标志的用法: http://www.ti.com/lit/ug/scbu004b/scbu004b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、谢谢、我将尝试使用 EOF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我设法完成了写作工作。

    谢谢