This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:为 Keil 编译器寻找 USB CDC 示例

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/667240/cc2511-looking-for-an-usb-cdc-sample-for-keil-compiler

器件型号:CC2511

大家好、

我尝试将 TI 的 SWR85c 样本转换为 Keil 编译器。 没有任何成功。

有人有一个转换后的 Keil 库吗?

我想通过串行接口等虚拟 COM 端口传输一些数据。

非常感谢。

BR Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、它是 swrc088c USB 示例库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我不知道 zip 文件中受支持的 IAR 项目到 Keil 的任何端口。 希望有人可以分享他们是否这样做了。

    祝你一切顺利