This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:高线圈电压中断 TMS3705

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665827/tms3705-high-coil-voltage-breaking-the-tms3705

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件:UCC27524

你好!

我正在尝试增大高 Q 线圈上的线圈电压、以便为我的应用获得更多的读取/功率范围。

在大多数情况 下、我使用的是 scba031中的参考设计、但我用更强大的栅极驱动器替换了 UCC27524、该驱动器可以接受35V+和9A 的电压。

当我将输出 MOSFET 栅极驱动器的驱动电压提高到超过特定水平时、TMS3705将不可逆转地失败。  

我怀疑是弹出了 SENSE/SFB 引脚、因为这是线圈和 TMS3705之间的唯一连接。 我可以看到、当我增加驱动电压/线圈电压时、Vsfb 在充电期间朝向7Vpp (我的 TMS3705电源为5V)。

我尝试通过在 SENSE 引脚上的47k 电阻器输入电阻之前添加电容来阻断直流分量、但这并没有改变 Vsfb 随线圈电压的增加而增加的事实。

现在、我怀疑47k 输入电阻对于我的应用来说可能太小了、但由于它在诊断过程中会形成一个内部10k 的分压器、因此我不确定如何在不影响诊断机制的情况下更改该值、这一点我并不完全理解。

提到的 Isense 必须低于5mA。

1.如何确保我的设计符合这种情况? 假设线圈电压为800Vpp 如何计算流入 SENSE 引脚的电流?

Isense 与 Idiag 相同? 因此、这毫无意义、因为建议的 Idiag 低于240uA、Isense 小于2mA。

除非流经用于钳制射频放大器的内部 ESD 保护二极管的电流也计入该感应电流? 如果是、该二极管的具体规格是什么? 它开始钳位在什么电压下、我假设某个位置有一个 V-I 图?

我已经移除了参考设计中的所有外部钳位二极管、因为我不希望它们降低线圈电压、从而降低性能。

2.这种诊断到底是如何工作的?

如果建议 Idiag 最大值为240uA、则在10k 范围内为2.4V、这意味着47k 线圈端子处的电压必须小于13.68V。

这太小了? 或者、这是否意味着线圈电压必须高于此阈值、TMS3705才能认为已连接线圈?

如果线圈电压较高、那么我可以升高47k 电阻并有效地提高诊断阈值吗?

3.该内部开关与10K 诊断电阻器串联是否仅在诊断字节期间闭合? 它是否在充电阶段的剩余时间内保持开路?  

请帮助...

非常感谢您阅读此内容!

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    首先、我想通知您、我们不再积极支持功率放大器应用、因此您的一些问题可能超出了我们的支持能力范围。 我将把您的完整帖子发送给产品团队以获取他们的反馈、但即使我个人对设备的理解有限、我也会感到很自在:

    1) 1) Isense 与 Idiag 不同。 请注意、Idiag 指定内部电阻器根据其数据表规格打开、因此在比较规格时需要考虑到这一点。

    2)根据我可以得出的结果、只要外部感应电阻器的电阻较大(显然47k 与10k 之间的差值足够大)、则电路应该有效、 但是、我找不到进行此修改的任何参考设计或原理图、因此我不相信它已经过测试。 我将了解有关增大电阻器的具体问题、以及是否还需要增大 R2。

    3) 3)数据表的第6.7节介绍了诊断过程、最好根据该节中提供的说明来确定任何不确定因素。 我认为该部分也涉及您的第三个问题。 数据表链接: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms3705.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    关于问题1、下面是一个电流计算示例:100Vpp 会产生大约35Vrms 的电流、而 R=150k+10k = 160k 会导致 Idiag=220uA。

    请注意、Idiag 的额定电流范围为80至240uA、Isense 的额定电流范围为+/- 5mA、以保护二极管(绝对最大额定值)

    对于问题2和3、数据表应提供所有详细信息、因此如果第6.7节中的任何内容不清楚、请指定不清楚的内容、我们将在此尝试并提供帮助。

    如果您需要进一步的支持、我们最终会提出一些问题:

    1. 使用的阅读器天线尺寸是多少?
    2. 使用了什么应答器?
    3. 预期的通信距离是多少?