This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC8530:CC8520通过 SPI 更新设置

Guru**** 2534460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/666609/ccs-cc8530-cc8520-via-spi-to-update-the-settings

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件:CC8520

工具/软件:Code Composer Studio

客户要求 CCDebug 使用 SPI 接口更新 CC8520的设置

他可以使用主版本的 MCU 通过 SPI 连接到 CC8520以更新设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    外部 MCU 可以通过外部主机接口(EHIF)连接和配置 CC85xx 器件。 ´s 详细信息、请参阅 CC85xx 用户指南。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前端 MCU 如何设置它