This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:按期

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/665345/cc8530-per-issue

器件型号:CC8530

你(们)好  

我正在测试软件 PurePath 无线 Commander。 我在每次测试中进行了测试。

结果是 WiFi 环境中的误差率约为5~30%。

实际上、我将使用24位44.1kHz 采样率。

所以我的问题是… 没有断开音频连接时的限制是多少?

请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minkyo、

    这取决于您的主配置。

    如果您在访问闪存编程面板时或在闪存编程面板中选择器件配置时运行 Microsoft DebugView、您将获得有关尝试次数和容量的信息。

    这些数字表示链路在连续丢失数据包时的稳健性(X 次尝试意味着 X-1数据包(标称值)可以在不丢失的情况下丢失)、 所需的平均吞吐量(容量1.00意味着不会在不降级或不降级的情况下丢失任何数据包、而2.00意味着平均每秒都可能丢失数据包)。

    但是请注意、每个数据包被分成多个部分、每个部分都有自己的校验和。 这意味着数据包错误不一定会损坏所有数据。

    谢谢、
    Fredrik